This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:LP8860-Q1 替代器件

Guru**** 2770105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196-Q1, LP8865C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614877/lp8860-q1-lp8860-q1-alternatives

器件型号: LP8860-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS61196-Q1LP8865C-Q1

早上好、

我有一个使用 LP8860‑Q1 控制显示屏背光的电路板、可与具有 14‑LED 灯串和 12V 输入的显示屏完美配合。

现在我想驱动由 19‑LED 灯串组成的背光、这需要大约 57V 的电压。我是否可以为此使用 LP8860‑Q1?

或者、您还会建议使用其他哪个器件型号、最好使用 μ I²C 控制?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家稍后会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piero

    对于高于 50V 的输出、我们不建议 LP8860。

    请问您是否可以更改 LED 编号以确保输出低于 50V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我联系了显示器制造商、他们确认不能更改背光的 LED 配置。

    您建议使用哪种替代器件型号来支持高达 57V 的输出电压?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我联系了显示器制造商、他们确认不能更改背光的 LED 配置。

    您建议使用哪种替代器件型号来支持高达 57V 的输出电压?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piero

    请查看 TPS61196-Q1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是一个很好的解决方案;遗憾的是、我无法通过 PWM 信号控制背光。 I²C 控制板使用 DS90UB948 解串器、与主板的唯一通信通道是通过 FPD-Link 的 I ² C。

    使用通过 I²C Δ Σ DAC 控制模拟调光的 LP8865C-Q1 是否可行? 如果是、您会建议使用哪种 DAC?

    我还想说明的是、电路板由 12V (VBAT) 供电。 因此、LP8865C-Q1 能否以 12V 电源提供 57V 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piero

    LP8865C 无法支持 I2C 控制、对于我们的 I2C 控制解决方案、最大输出为 50V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Zhiqian
    如前所述、我想通过 DAC 驱动模拟调光。 您会为该应用建议使用哪种 DAC?
    因此、LP8865C-Q1 能否以 12V 电源提供 57V 输出?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们的专家稍后会回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piero

    请为 DAC 选择创建另一个主题、它位于另一个产品线下用于 DAC 选择。