Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ79616
大家好、我正在使用 BQ79616 模块并体验电池平衡的技术差异。 BAL_STAT 寄存器读取 0x00、这意味着在 BAL_TIME 寄存器值递减时没有电芯均衡发生、也没有检测到故障。
在所有这些情况下、我还观察到在自动和手动电芯均衡模式下、在其各自的占空比期间奇数和偶数通道的电压大幅波动(超过 1V)。
另一方面、当 BAL_STAT 寄存器读取 0x08 以指示电芯均衡正在运行时、BAL_TIMER 寄存器值停止、并且我不观察到电压变化。
这是为什么呢? 或者我缺少什么...?