This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:适用于 NB-IoT 智能仪表中锂 SOCl₂ μ H + LIC1020 (80F) 的 TPS61094 充电电压限制 (2.7V 与 3.6V)–建议使用哪种设置?

Guru**** 2769565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617224/tps61094-tps61094-charge-voltage-limitation-2-7v-vs-3-6v-for-li-socl2-lic1020-80f-in-nb-iot-smart-meter-which-setting-is-recommended

器件型号: TPS61094

TI 团队大家好、

是如何设计的 电池供电的智能水表 消息流 NB-IoT 通信 、目标寿命为 ~10 年


系统详细信息

  • :3.6V、19Ah Li-μ SOCl₂(原锂)

  • 超级电容器 : LIC1020, 80F、额定电压为 3.8V

  • 开始 : TPS61094

  • 输出电压 :3.3V

  • 负载曲线

    • 睡眠电流:~μ A 45µA

    • 有效电流:~μ A 70mA

    • 峰值电流:~μ A 330mA(NB-IoT TX、~1 秒/天)


常见的客户挑战

我们观察到 TPS61094 支持 分立式充电终止电压 2.7V 和 3.6V 之间没有可选值

这只剩下两个实用的选择:

  • 2.7V

  • 3.6V


问题

  1. 将是纹波 3.6V

    • 仅当电池电压接近满电 (~3.6V) 时才会进行充电

    • 一旦电池电压降至~3.3–3.4V 以下、许可证将不再充电

    • 这可能导致 寿命中/报废期间超级电容器缓冲丢失

  2. 将是纹波 2.7V

    • 充电将在大部分电池放电曲线上有效

    • 但是、LIC 中存储的能量显著减少(与 3.6V 相比、存储能量减少了~50%)

    • 这可能影响 NB-IoT 脉冲性能和效率


问题

  1. 公式 Li-μ SOCl₂+ NB-IoT 脉冲负载应用 、TI 建议使用哪种充电电压:

    • 2.7V(低功耗,全寿命运行)

    • 3.6V(能量更高,充电窗口有限)

  2. TI 可以吗 指南或参考设计 在长寿命计量应用中选择超级电容器充电电压?

  3. 是否可以连续操作 LIC 2.7V 这是不是从性能和寿命的角度来实现的?

  4. TI 会推荐吗 备选器件 (在 TI 产品系列中)、支持:

    • 更灵活的充电电压(例如 3.0–3.3V 范围)

    • 同时仍支持超低静态电流和超级电容器充电?

  5. TI 是否建议使用 备选超级电容器/许可证/ HLC 器件 不同的电源架构 (例如无源缓冲,不同稳压器拓扑或混合方法)、更适合以下应用:

    • SOCl₂ 1 μ F 电池

    • NB-IoT 脉冲加载

    • 是否具有 10 年寿命要求?


目标

我们的目标是:

  • 确保 在整个电池寿命期间实现可靠的 NB-IoT 运行

  • 最大化 可用电池容量

  • 避免 超级电容器功能的中年降级


期待您的建议。

谢谢你。

 
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、目前只有 TPS61094 产品符合您的要求。 根据您的说明、我建议将充电电压设置为 2.7V。

    有关产品寿命的问题。 是的、TI 保证芯片在指定的工作范围内使用寿命、但实际使用寿命最终取决于您的特定工作条件、例如温度、电流等。

    目前尚无针对 61094 的下一代产品的计划。 希望您能理解。 谢谢

    Aurora