This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033:寻找高效的升压直流/直流转换器

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61033, TPS61299, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616683/tps61033-looking-for-an-efficient-boost-dcdc

器件型号: TPS61033
主题中讨论的其他器件: TPS61299TPS61099

您好、

我发现 TPS61033 是一款符合以下规格的产品。

我正在寻找一款更高效的产品、并想知道哪款产品比 TPS61033 更高效。

VIN = 3V~3.5V

VOUT (IOUT)=5.4V (25mA) 和 3.8V (40mA)

Fsw=超过 2MHz

FPWM 模式

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    TPS61033 是一款高电流器件。 因此、轻负载效率不够。 也许您可以考虑 TPS61299 或 TPS61099。 请为此提交另一个 E2E 主题。  相应的 AE 将为您提供更详细的数据。 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurora-San:

    感谢您的答复。

    您介绍了 TPS61299 和 TPS61099、但我认为它们是 PFM 操作产品。 我的理解是否正确?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    似乎是这样。 通常、如果您在轻负载条件下需要高效率、建议使用 PFM 模式。  我已经看到您提交的另一个 E2E、接下来是另一个 AE、Nini。 她负责处理一些低电流产品、因此如果您对工作模式有特定要求、可以随时提出这些要求。 谢谢你。

    Aurora