This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:BQ25720 — 断电状态期间的电池放电

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616763/bq25720-bq25720---battery-discharge-during-poweroff-state

器件型号: BQ25720
Thread 中讨论的其他器件: Tiger

您好、

我们附加了电池充电器 IC 的寄存器转储、以供您参考。

BQREGISTERDUMP.txt

问题:
当系统处于关闭状态(电池连接,笔记本电脑断电)时、电路板仍会消耗电池的大约 18mA 电流。 这种电流消耗对于我们的设计来说是不可接受的。 我们预计关断状态下的电池电流将小于 1mA。
µA 信号被正确驱动、其漏电流仅在 μ A 范围内。 但是、我们怀疑、即使在断电状态下、电池充电器 IC 寄存器配置也可能允许消耗此 18mA 电流。
您能否查看随附的寄存器转储、并帮助我们找出导致电流消耗较高的原因? 此外、请提供所需的配置更改建议、以将关断状态电流降低到 1mA 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    请确保最大充电电压 () 寄存器 0x15 设置高于电池电压。 如果触发 BATOVP、则将有很小的电流对过度充电的电池进行放电。 抱歉、我无法打开寄存器转储文件。 链接无效。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    请找到寄存器转储。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保蓄电池电压低于最大充电电压 12.6V。