This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50‑R2:Golden File Preparation and IT Gauging configuration

Guru**** 2771165 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613356/bq40z50-r2-bq40z50-r2-golden-file-preparation-and-it-gauging-configuration

器件型号: BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQSTUDIO

尊敬的 TI 团队:

由于电池电芯发生变化、我们目前正在重新设计 4‑串联电池组。 该电池包基于 BQ40Z50‑R2、刷写了固件版本 2.11、请您提供有关正确的生产和黄金‑文件策略的指导、我们将不胜感激。

已执行的进程

使用 bqStudio、我们按此顺序成功完成了以下步骤:
  1. ADC 校准
    • 输出代码
    • 误差幅度
    • 电流偏移校准
  2. 化学成分识别
    • 使用 GPC 工具、化学物质 ID 2556 具有最显著的代表性。
    • 放电深度 (DOD) 低于 1%
    • 已链接 GPC 报告
  3. 学习循环
    • 如 TI 文档 SLUA903 中所述、我们运行了满电荷→RELAX→放电→RELAX 周期
    • 学习过程成功完成、导致 Update Status = 0x0E
    • 在此过程之后、我们注意到 FullCapacity 寄存器和 SOH 最初与制造商指定的电芯容量不匹配。 因此、我们额外运行一个完整的学习周期 (Charge→Relax→Discharge→Relax)、之后电池包有效容量似乎是正确的。

问题/困惑之处

现在、我们正在朝着大规模生产的黄金‑文件准备方向发展、这时会出现一些问题。
根据链接的 SLUA903 BQ40Z50_step_by_step_guide.pdf 文档、应通过以下方式在 golden 文件中禁用 IT 电量监测:
  1. 设置 Update Status = 0x02(SLUA903 第 9 页)
  2. 设置 Mfg Status Init = 0x00(BQ40Z50_step_by_step_guide.pdf 第 17 页)
我们可以理解、该配置会停止 IT 电量监测、防止 Ra 表和 Qmax 进一步更新。  然而、这就提出了几个问题:
 

SOH 和容量演变

如果在 golden 文件中禁用了 IT 电量监测、则 Qmax、Ra、SOH 和电池容量预计会随着现场时间的推移而变化?
 

客户用例

‑交付给客户时、是否应通过命令启用电量监测 (QEN 和 GAUGE_EN)?
如果是、禁用 IT 电量监测以准备 golden 文件的目的是什么?
替代办法
是否可以在 golden 文件中设置 Mfg Status Init = 0x238、以便在器件在生产期间密封时启用 IT 电量监测?
 

学习周期代表性

 
根据链接的 ppt_battery_management_seminar.pdf 第 23 页至第 25 页、我们了解:
  • 对 20 个电池组执行 ADC 校准并取平均值、但对连接到 TI 评估板的一个电池组执行了单个学习周期。
鉴于这种方法、我们想澄清以下几点:

  • 为确保生产就绪、是否只对使用 TI 评估板的代表性电池包执行一次学习周期?
  • ‑、是否建议(或要求)使用最终客户硬件在多个电池包上执行学习周期、以考虑电池包‑μ A 至 μ A 的电池包和硬件变化?
‑、从单个具有代表性的电池包中获取的学习参数(Qmax、Ra 表)是否可以在生产单元中安全地重复使用、或者是否应该使用终端 μ C 产品硬件在多个电池包上重复学习、以确保准确性和稳健性?


提前感谢您的支持和澄清、
请告诉我其他日志或配置文件是否有用。

要下载的链接文档: https://we.tl/t-3TyNaKIaFp
此致、

Sylvain
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    GPC 报告和.gg.csv 文件可通过 WeTransfer 下载链接在我的请求末尾获得。

    期待从您的团队那里了解、

    感谢您的关注。
    Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sylvain、

    [引述 userid=“680727" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613356/bq40z50-r2-bq40z50-r2-golden-file-preparation-and-it-gauging-configuration
    如果在 golden 文件中禁用了 IT 电量监测、则 Qmax、Ra、SOH 和电池容量预计会随着现场时间的推移而变化?
    [/报价]

    将更新状态从 0x0E 更改为 0x02 会停止 GAUGE_EN 的旁路。 如果将状态更新为 0x0E、则 GAUGE_EN 将忽略此位状态、并始终保持开启状态。

    [quote userid=“680727" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613356/bq40z50-r2-bq40z50-r2-golden-file-preparation-and-it-gauging-configuration‑]当产品交付给客户时、是否应该通过命令重新启用电量监测 (QEN 和 GAUGE_EN)?

    预期是在黄金映像(.srec 文件)上设置 FEN_EN 和 GAUGE_EN。

    [引述 userid=“680727" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613356/bq40z50-r2-bq40z50-r2-golden-file-preparation-and-it-gauging-configuration
    ‑、从单个具有代表性的电池包中获取的学习参数(Qmax、Ra 表)是否可以在生产单元中安全地重复使用、或者是否应该使用终端 μ C 产品硬件在多个电池包上重复学习、以确保准确性和稳健性?
    [/报价]

    是的、单个电池组学习周期就足够了。 但是、我建议通过对电池包进行放电和充电来进行测试、看看阈值是否正确编程、Qmax、FCC 和 RM 是否相应地更新。 我还建议通过使通过外部设备的电荷量(电流)与 SoC 应该的值相匹配来检查 SOC 是否准确。 例如、您在短短 1 小时内通过 100mA 测试、那么您知道 SoC 在 0.5 小时内应~50%。