This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:配置仅支持 I2C

Guru**** 2814775 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617247/bq25120a-config-with-i2c-only

器件型号: BQ25120A

电池充电组、

BQ25120A 是否可与以下引脚简单连接高电平或低电平结合使用?  与 MCU 主机的唯一连接是在 I2C 引脚上。

这些引脚: CD、INT、RESET 和 LSCTRL  

谢谢、
Darren

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

    INT 和 RESET 是输出、因此可以在未使用时保持悬空。

    LSCTRL 和/CD 是输入。 如果您不打算通过 MCU 控制这些引脚、可将/CD 连接至低电平以保持芯片启用、并可将 LSCTRL 连接至高电平以启用 LS/LDO 输出。 然后可以使用 EN_LS_LDO 位来控制 LS/LDO。

    此致、

    Alec