This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM65630:关于 TPSM65620 的大规模生产

Guru**** 2767295 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM65630, LMR38020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616630/tpsm65630-regarding-the-mass-production-of-tpsm65620

器件型号: TPSM65630
Thread 中讨论的其他器件: LMR38020

我们正在考虑 TPSM65620SVCGR、TPSM65630 是一款系列产品。
它会列在数据表中、
但它未在“订购和质量“部分列出。
TPSM65620SVCGR 是否仍处于预量产状态?
如果是预量产、计划何时开始大规模生产?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kota:  

    该器件不久前发布。 1A 和 2A 版本需要一定时间才能推出。 我没有时间表说明何时可用或生产阶段。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您的答复。
    如果我们打算考虑 TPSM65620SVCGR 的替代产品、您会推荐哪些产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的规格是什么? 它必须像这个器件或转换器这样的模块吗?

    如果没有,我会建议使用 LMR38020