This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50 FCC&RMC&SOC 更新

Guru**** 2770405 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611774/bq40z50-bq40z50-fcc-rmc-soc-update

部件号: BQ40Z50

大家好

对于 BQ40Z50 FWR3.09、在静态状态下、FCC/RMC/SOC 等每 5 小时更新一次。 由于设计要求、有必要禁用这种更新情况、并防止在 RELAX 模式下更新 SOC。 应如何设置? 设置 IT Gauging Configuration = 325e(禁用 RELAX_SMOOTH_OK、FAST_QMax_LRN&FLR、DOD_RSCALE_EN)是否可以满足要求?  
采用这种方式设置是否还有其他影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan

    有任何解释

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    我知道您的要求、您可以禁用平滑处理、这样就可以让 SoC 在休息区更新。 但是、这可能会在应用程序期间导致 SoC 跳变。  

    您可以做的另一件事(可能更可行)是发送 SMOOTH_SYNC 在 RELAX 期间发出命令、立即更新 SoC。