Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2140EVM, TPS7H2140-SEP
器件型号: TPS7H2140-SEP
主题中讨论的其他器件: TPS7H2140EVM、
尊敬的专家:
您能为下面的查询提供帮助吗?
我使用 TPS7H2140 来保护射频放大器、防止在过流情况下受到损坏。 在使用阻性负载对电路进行 I 测试时、其工作原理与数据表中所述的完全相同。 输出电流在 I have 设置的限值 (0.2A) 下保持稳定、输出电压欠压。 但是、当使用射频放大器作为负载重复相同的测试时、电流限制绝不会生效以保护它们。 放大器有一个偏置电压、我可以改变该电压来改变它们通过 TPS7H2140 拉取的电流量、它们能够拉取超过 0.2A(我测试了高达 0.3A)的电流、不会出现电流限制。 探测 TPS7H2140 上的故障引脚可指示器件不相信其处于过流状态。 您是否可以解释为什么电流限制仅适用于阻性负载而不适用于放大器?
此致、
Marvin