This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:BQ25173:对超级电容器 RTC 备份进行计算检查

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615757/bq25173-bq25173-calculation-check-for-supercap-rtc-backup

部件号: BQ25173

您好:

我使用 BQ25173 为 0.22F、3.5V 超级电容器 (NEXCW224Z3.5V10.7X5.5TRF) 充电、作为 MAX31341C RTC 的备用电源。

RTC 计时电流:~200–370nA
最小计时电压:1 V

充电器输入:3.3V
目标超级电容器电压:~3.3V

Circuit.jpeg

输出电压设置
RT = 499k
Rb = 160k
VFB≈0.8V

VOUT = 0.8 ×(499 + 160)/ 160≈3.3V

充电电流设置
Ichg = Kiset/Riset
KISET = 330 欧姆·mA

Riset = 680 Ω
Ichg≈330/680≈0.485mA

估计充电时间
T = C×V/I

T =×μ s 3.3/0.000485
t≈1500s
t≈25 分钟

估计的 RTC 备份时间
可用充电:
Q =×μ F(−μ F 1.0)= 0.506 C

备份时间:
T = 0.506 / 370e-9
t≈1.37e6s
t≈380 小时(~16 天)

测得的行为
Vin = 3.3V
测量的超级电容器电压= 3.1V

考虑了可能的理由
•内部通道元件的压降
•超级电容器漏电流
•反馈和基准容差

问题

  1. 充电电流计算 (Ichg = 330/ Riset) 是否正确?

  2. 当 Vin = 3.3V 且 Vout 设置为 3.3V 时、预期的稳态电压是否较低?

  3. 在此设置中、超级电容器上的电压是否正常?

  4. 使用此充电器进行超级电容器备用的任何建议做法?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    充电电流计算 (Ichg = 330/ Riset) 是否正确?

    Ichg≈330/680≈0.485mA --这是正确的、但充电时间值有问题。  “T = 0.22 μ s 3.3/0.000485“ 应为 0.485、×时间约为 1.5 秒

    当 Vin = 3.3V 且 Vout 设置为 3.3V 时、预期的稳态电压较低吗?

    输入到输出压降会是一个问题。  请参阅数据表中的图 6-6。  输出电流随着输入到输出电压的降低而减小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的反馈。

    我想澄清一下、我的备用时间计算和观察到的充电行为对于负载是否正确。

    备份时间计算:

    可用充电:
    Q =−μ F(×μ F 1.0)= 0.462 C

    T = 0.462/370e-9
    t≈1.24e6s
    t≈347 小时(~14 天)

    充电行为:

    通电后、超级电容器会快速充电至~2.8V、但从~2.8V 增加到~3.1V 大约需要 20–25 分钟

    总结:

    1. 这种估算备用时间的方法是否正确、或者是否有更准确的方法推荐用于超级电容器备用应用?
    2. 对于具有超级电容器的 BQ25173、观察到的充电曲线(快速至~2.8V、然后非常慢至~3.1V)是否正常?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charan

    这种估算备用时间的方法是否正确、或者建议对超级电容器备用应用使用更准确的方法?

    备用或放电时间看起来正确。

    [报价 userid=“683784" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615757/bq25173-bq25173-calculation-check-for-supercap-rtc-backup/6233127 ]对于采用超级电容器的 BQ25173、观察到的充电曲线(快速至~2.8V、然后非常慢至~3.1V)是否正常?

    我在 BQ25173 中没有看到这种行为。

    点击此处、可以找到 Wurth Electronics 的好文章