This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566238:TPS566238PRQFR 芯片 EN 引脚

Guru**** 2771135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613160/tps566238-tps566238prqfr-chip-en-pin

器件型号: TPS566238

TPS566238PRQFR 芯片的原理图如下:

问题:

1.有了这个原理图, 它是有效的吗? 关断时、3V8(3.8V 输出)是否会降至 0V、以便下游器件不再消耗功率?

2.将 EN 控制为低电平时、R60 是否仍然消耗功率?

谢谢!

ScreenShot_2026-02-03_163009_789.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.你特别指的是什么? 通常、当器件关断时、3.8V 输出将下降并达到 0V、如果下游器件依靠 U5 供电、则会关闭这些器件。 您具体指的是原理图中的哪个部分?

    随附了一个示例原理图、我强烈建议遵循该原理图:

    2、R60 的用途是什么? 通常、我们在这里将一个 1uF 电容器连接到 GND。 当 EN 切换为低电平时、器件将关断

    Calan