This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661:UCC25661 OVP/OTP 引脚电压未上升 — 启动问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616475/ucc25661-ucc25661-ovp-otp-pin-voltage-not-rising-bring-up-issue

器件型号: UCC25661

您好 TI 支持团队:

我目前提出的是基于 UCC25661 的 LLC 设计、可能会发现的异常行为 OVP/OTP 引脚 。 电平 不会产生非零电压 当通过 VCCP 为器件供电时、阻止正常启动。

设计/测试设置:

  • 控制器: UCC25661(最新数据表,2024 年 7 月修订)

  • VCCP 源: 调节电压 为 12V/0.1A、来自外部电源

  • OVP/OTP 网络:

    •  来自 VCCP→OVP/OTP 引脚的 15V SOD-123 齐纳二极管

    •  OVP/OTP→AGND 之间的 13k 电阻器

    • NTC 热敏电阻 (B57371V2474J060) 与 13k 并联 、 在室温下测得的阻值为 12k

  • 空载

  • 观察到的行为:

    •  VCCP 上电后、OVP/OTP 引脚保持为 0V

    • 没有可见电流流入电阻器/热敏电阻网络

其他注意事项:

  • 所有连接均根据数据表 7.3.5.2(OVP/OTP 架构)确认

  • 示波器确认 VCCP 稳定、但 OVP/OTP 引脚绝不会上升到 0V 以上  

  • 如果在此网络上施加 VCCP、器件将无法开始切换

  • 我还确认 VCCP 升高且 V5P 产生 5V 电压(向 HV IN 施加 50V 电压)、但 OVP/OTP 电压为 不过 读数为 0V。

请求:

TI 能否帮助您确定在这些情况下 OVP/OTP 引脚无法上升的原因? 是否有针对的推荐网络配置 从稳定的偏置电压启动 而不是通过 HV 启动来实现?

如果需要进一步的测量或原理图、请告诉我。

谢谢您、
- Moyukh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moyukh:

    您能分享您的原理图和设计计算器吗?

    请告诉我   您使用的是 UCC25661x 系列的哪个型号。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚米尼语:

    我随附了原理图和设计计算器。 我使用的是 UCC255611/UCC255601、具体取决于我的电路板版本。

    感谢您的帮助、
    - Moyukh


    e2e.ti.com/.../0068.power_5F00_supply.pdf
    e2e.ti.com/.../design_5F00_calculator_5F00_chipsen.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    设计计算器未打开。 您可以使用随附的设计计算器并发送给我们吗? 另外、请不要更改 Excel 版本

     e2e.ti.com/.../UCC25661x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_Rev0.3_5F00_final_5F00_withParameters_5F00_611.xlsx

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我随附了更新的设计 calculatore2e.ti.com/.../Updated_5F00_UCC25661x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_Rev0.3_5F00_final_5F00_withParameters_5F00_611.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是想跟进、看看是否可以在接下来的几天内拨打支持电话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 LFBurst 情况下、OVP/OTP 引脚不 用于降低功耗。 您可能需要增加负载以使控制器退出突发模式、从而检查 OVP/OTP 引脚电压。 此外、如果您通过外部电源供电、请尝试将 VCCP 保持在 15V 至 16V 之间、而不是 12V 之间。

    此致、

    Sougata