Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010081
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TIDA-010081
大家好!
我尝试了 TIDA-010081 布局、并使用了 TI 建议的相同元件、但变压器和电感器除外、因为无法获得。 它可以用于 TI PCB 布局。 我将获得 54VDC 输出。
现在、我更改了 PCB 布局、只对变压器和电感器进行了少量修改、以便适合我们的 ETD-49 变压器尺寸。
功率高达 PFC 时、工作正常。 PFC 输出端的电压为 384VDC。
但最终输出(即 54V)无法正常显示。 电压从 36VDC 开始、然后缓慢增加至仅 42VDC。
问题可能是什么? 是输出侧还是输入侧? 我无法理解问题。
如果是布局问题、此类症状的问题在哪里? 请提出建议并帮助我。