This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2966:LP2966:存在 VIN=5V、但 VOUT1/VOUT2 有时无法启动 2.

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2966

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617482/lp2966-lp2966-vin-5-v-present-but-vout1-vout2-sometimes-do-not-start-up-2

器件型号: LP2966

尊敬的 Eduardo 和支持团队:

我尝试回复下面的主题、但得到了错误消息:“发生了错误。 请重试或联系您的管理员。“
所以我在这里重新发布我的答复、作为对同一主题的后续行动:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616588/lp2966-vin-5-v-present-but-vout1-vout2-sometimes-do-not-start-up-board-to-board-variation/6232017


1) 确认 5V 测量点

您询问是否在 LP2966 VIN 引脚区域(而不是线束之前)测量了 5V 电压、因为即使线束之前存在 5V 电压、由于线束压降、IC 上的电压也可能会降低。

⇒是、我们最初在 VIN 引脚附近测得 5V 电压。 然而、由于 VIN 引脚上的波形可能与我们正在进行的探测不同、因此在“启动波形比较“中、我们将一根导线(大约 30mm 长)直接焊接到引脚区域、并从该点开始测量。

启动比较 waveforms.xlsx 


2) 捕获和比较启动波形

您要求我们在正常的电路板和故障电路板之间比较和共享启动波形:

  • VIN(LP2966 VIN 引脚附近)

  • VOUT1 (1.8V)

  • VOUT2 (3.3V)

  • SD1/SD2

⇒我们将向您发送一份文档、总结这些波形。

此外、在进一步调查期间、我们确认、当我们移除内部电路板 2 上通信信号线上的 3.3V 上拉电阻器时、LP2966 会正常输出 VOUT。 (我们还将在文档中包含相应的波形。)

电阻器不在 mounted.xlsx 时的波形比较 

根据此结果、我们怀疑来自内部电路板 1 的通信信号可能通过内部电路板 2 上的 3.3V 电源轨反向供电、然后泄漏到 VOUT 中、从而导致 LP2966 内部出现保护行为。

  • 从 LP2966 器件的行为/规格的角度来看、这种反向供电/泄漏到 VOUT 是否会导致异常启动或触发任何保护功能?

  • 我们是否应该检查与此类场景相关的任何特定引脚/条件(例如 SD 引脚、VOUT 引脚、内部 ESD 结构等)?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    电路板 1 和电路板 2 上连接了哪些 2 个 IC?  

    它们都在 LP2966 导通之前开启吗?  

    LP2966 上电之前、通信通道上预计会存在~1.5V 的失调电压吗?  

    我们能否尝试分离电路板 1 和 2、并在上拉电阻仍然连接的情况下为 LP2966 供电?   

    此致、  

    Eduardo Linares

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    以下是我们方面的其他信息。

    电路板 1 使用 FPGA、电路板 2 使用 CPLD、并使用差分接口进行通信。 在电路板 2 上、差分通信线路具有上拉电阻。 我们认为、在 LP2966 启动之前、这些上拉会导致意外的预偏置情况、在这种情况下、即使 LP2966 仍处于关闭状态、VOUT2 (3.3V) 电源轨也会被提升 (“悬空“)。

    我们已确认以下行为:

    • 如果在 LP2966 导通之前 VOUT2(3.3V 电源轨)上升至约 0.8V、则 LP2966 无法启动(VOUT1/VOUT2 无法正确启动)。

    • 如果 VOUT2 在启动前仅上升至约 0.6V、则 LP2966 正常启动。

    基于此、我们怀疑 VOUT2 上的预偏置电平会影响启动序列是否可以完成。

    能否从 LP2966 内部架构的角度分享您对该行为的技术见解?

    • LP2966 是否具有任何已知的启动限制或内部条件、即“输出预偏置“(在 VIN/ENABLE 斜坡之前 VOUT > 0V) 可以)可以禁止启动?

    • 是否有任何内部路径(例如导通器件体二极管,控制电路偏置,保护行为等)可以解释为什么较高的预偏置 (~0.8V) 会导致启动故障、而较低的预偏置 (~0.6V) 不会导致启动故障?

    • 如果这是已知风险、您建议采取哪些对策(例如限制反向功率电流,更改上拉的放置方式/值、添加隔离/串联电阻、在启用前使 VOUT2 放电等)?

    此致、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    由于此器件的使用年限较长、因此很难找到详细的设计数据、因此我的见解有限。   

    我的最佳理论是、反向电流会导致连接到误差放大器+端子的带隙基准无法正确导通、这就是两个故障输出都无法启动的原因。   

    如果可能、对 VOUT2 进行放电始终是这里的第一项建议。 LDO 的预期或假设情况是使 VOUT 从 0V 开始。  更大的上拉电阻器也有助于限制泄漏。