This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1:有关 VOUT /感应等级的问题

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618398/lm5123-q1-questions-about-vout-sense-rating

器件型号: LM5123-Q1

您好:

在我的客户设计中、VOUT 有一个大电容器。 因此、当 Vsupply(BIAS 引脚)得到关闭 (=0V) 时、VOUT 仍为 48V 一段时间。

尽管数据表指定 VOUT 至 GND (max)= 65V、但即使 BIAS=0V、也是如此吗? 是否有可能使一些电流流入 LM5123/SENSE 引脚、然后流入 VOUT?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuhiko:

    感谢您的联系。  

    Vout 引脚的绝对最大额定值对于 Bias=0V 也有效。  

    此致

    Moritz