This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4011-SEP:SYNC 引脚最大电流

Guru**** 2768345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4011-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617177/tps7h4011-sep-sync-pin-maximum-current

器件型号: TPS7H4011-SEP

尊敬的:

我想知道 SYNC1 或 SYNC2 引脚上提供的最大电流是多少、我无法在数据表中找到此信息。

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthieu:

    TPS7H4011-SEP 上的 SYNC 输出用于提供信号电平信号、以同步多个 TPS7H4011(或其他)器件。 因此、未指定引脚上的驱动强度/最大电流。 SYNC 引脚不用于提供大电流。

    如果您可以提供有关您的用例的更多详细信息、我或许能够提供一些其他信息或指导。

    谢谢、
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我想知道我是否可以使用它来驱动小电荷泵来创建辅助电源、但我需要在输出端提供 10mA、我想知道是否可以避免在电路板上添加一个振荡器或 PWM。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthieu:

    请允许我进一步研究这一点、但这肯定不是我们针对此器件进行了测试的情况。

    谢谢
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、当您有更新时、请告诉我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthieu:

    如果您希望在整个导通时间内从 SYNC 引脚提供 10mA、则这可能是它们无法提供过多电流。 SYNC 引脚可能能够在很短的时间内提供 10mA 的峰值电流、但这不是我们已经测试或仿真的。

    谢谢、
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、我将尝试另一种方法。 感谢您的反馈。

    Matthieu