This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI2240-Q1:系列

Guru**** 2767925 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSI2240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618472/tpsi2240-q1-series

器件型号: TPSI2240-Q1

大家好、

可以使用两个串联的 TPSI2240-Q1 将隔离测试期间开关的额定电压提高到 2400V/是否可以安全地假设它们将平等共享电压?

谢谢、

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daria、

    感谢您联系我们团队的 E2E。  

    是、可以在高电势 (HiPot) 测试期间使用 2 个串联的 TPSI2240-Q1 器件将有效雪崩电压增加到~2600V(最小值)。 请注意、在此配置下、在高电位测试期间、流经器件的雪崩电流仍应限制为 1mA。  

    如果您愿意分享原理图、我们很乐意为您提供帮助。

    此致、

    Hussain