This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750 I2Cs_IRQ 在事件时不触发

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618113/tps25750-tps25750-i2cs_irq-not-triggered-on-events

器件型号: TPS25750

我遇到了 TPS25750 配置和上电的问题。
当我连接/断开 type_c 时、没有看到 I2Cs_IRQ 像应该那样设置为低电平。
I2Cs_IRQ 引脚连接到 100K 上拉电阻。

读取 INT_MASK1 显示:0B 0A 30 4D 00 00 00 00 00 00 03.
读取 INT_EVENT1 显示:0B 08 10 20 0D 00 00 00 00 00 00 00 00
我还读取寄存器 0x5C、其中显示:08 00 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0C 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

我从数据表中可以理解、pin10 似乎未配置为中断模式、datahseet 中未记录 alhight 寄存器 0x5C。

这在我设置的 USBCPD 自定义工具中很难做到。
我看到之前的文章谈到了旧 GUI 应用程序中的一个错误、我想知道该错误是否与 USBCPD 自定义工具相关。

我们将为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henry、

    100K 的上拉电阻值非常大、并使上拉强度极其强大。 我担心中断可能会尝试置为有效、但无法提供过功率上拉电阻。 我们建议在数据表中使用 10k、如果将其更改为 10k、这会有什么不同?

    此致、
    Tim