This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:我想在不使用 PP5V 的情况下将其用作供电方

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26744E-Q1, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618097/tps25751-i-want-to-use-it-as-a-source-without-using-pp5v

器件型号: TPS25751
主题中讨论的其他器件: TPS26744E-Q1

您好的团队、

在供电方角色期间、为什么系统设计为首先从 PP5V 电源供电、而不是从一开始直接从 PPHV 供电? 这提供了哪些优势?  

如果您能解释一下、我将不胜感激。  

此致、

Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota-San、

    这是一种根据 PC 笔记本空间进行调整的体系结构质量。 在该领域中、通常仅提供 5V 电源、因此以单独的电源路径实现供电路径更干净。 虽然 TPS25751 旨在更广泛且适用于 PC 笔记本电脑空间以外的市场、但 PP5V 路径因测试/成熟而保留在那里。   TPS26744E-Q1(汽车应用)和未来的器件系列等器件采用没有明确 5V 电源路径的方案。

    此处是否存在任何功能问题? 器件应自主管理电源轨、从可用性的角度来看、这不应该是问题。  

    此致、
    Tim