Other Parts Discussed in Thread: UCC21551, UCC27211, UCC27284
器件型号: UCC21551
Thread 中讨论的其他器件: UCC27211、 UCC27284
您好、
我尝试使用具有电荷泵配置的 UCC21551 来设计高侧 NFET 负载开关、以实现 100%占空比运行。
我在 PSpice 中使用 UCC27211 成功地仿真了该电路并使其正常工作(SLUAA58 应用手册)、但当我切换到 UCC21551(保持输入和配置不变)时、无法获得任何输出。
什么可能导致 UCC21551 在该配置下不产生输出? 对于该应用、我是否应该考虑 UCC27211 和 UCC21551 之间是否存在任何具体差异?
此致
ucc25151_out.pdfucc27211_sch.pdfucc25151_sch.pdfucc27211_out.pdf