器件型号: BQ76972
【背景】 我发现了一个问题、即当BOTHOFF快速切换引脚/命令时、PDSG(预放电)无法运行 ( 开启→关闭 )。 DSG 和 CHG FET 会立即导通、而不是启用 PDSG。
【分析】 根据我对数据表的分析、这似乎是由睡眠模式下的 LD 电压更新速率引起的、该速率由Voltage Time间隔决定。
-
当
BOTHOFF被置为有效时、FET 立即关闭。 但是、设备不会立即从睡眠模式转换到正常模式;存在延迟(似乎与关联)Voltage Time。 -
如果
BOTHOFF快速切换、FET 响应迅速、但 LD 电压寄存器仍保持之前的 PACK 电压、因为它尚未更新。 -
因此、当器件尝试重新启用 FET 时、它会检测到
PredischargeStopDelta条件已满足(由于 LD 读数过时)。 这会导致器件跳过 PDSG 并直接导通 DSG 和 CHG FET。
【问题】
-
是否有方法可以在
BOTHOFF被置为有效后立即触发从 SLEEP 模式到 NORMAL 模式的转换、与 FET 停用同步? -
目前、我已通过设置
PredischargeStopDelta为 0 并仅依靠找到了一种解决方法Timeout。 是否有任何其他建议的固件设置或硬件配置、以确保尽管 SLEEP 模式下的 LD 更新缓慢、但 PDSG 仍能可靠运行?