Other Parts Discussed in Thread: LM5175
器件型号: LM5175
嗨、
我们在 PCB 上使用 LM5175PWPR 时面临一些故障问题。 从客户处取回设备后、出现多次错误。 对于发生的情况、我们没有明确的客户使用说明。 我们假设发生了某种过压事件。 不同客户的错误案例没有遵循清晰的模式。
我们将 LM5175 用作 6V…电压时的降压/升压转换器 58V 输入和 12、5V@2、4A 输出。 该设计与开发板类似。 我们的 PCB 布局布线在设计上相对较差。 我们通过调试波特分析仪测量完成、调节稳定且正常。 通过调试、所有测量值均符合 IC 规格。 


我们确定了以下国家:
- 当从高输入电压低至 20V 时、IC 出现故障。 输出电压上升至 13、5V、IC 关断。 输出电压为 10、9V 时约 10ms 后、IC 再次导通。 在所有其他状态下、输出电压稳定在 12、5V。
- 在降压/升压模式下、电流消耗上升。 Good IC 在我们的应用中具有 7W 和坏 1 89W。 在单独的降压和升压模式下、功耗和电压可以
- 在 FB、偏置等方面、我们没有看到错误的行为
- 将无源探头 11pf-10Mohm 连接到 HDRV1 IC 引脚 27 时、调节可以正常工作。 在添加了 OSCi 图片中、HDRV1 为 Q1060 MOSFET UGS。 I_KL30 是输入电流。
- 测量拆焊 IC 时、引脚 15 和引脚 16 之间的阻抗为 5M Ω。 使用良好的 IC、我们测得 6Mohm。 不知道这是否相关。 在数据表中找不到任何电阻值。
问题:
- 是否有具有相同行为的已知主题?
- 您是否推荐一些其他测量?
- 对缺陷 IC 进行 X 射线检查是否良好。 我们是否可能看到一些缺陷?
这是所述的波特测量图。 我不确定如何根据稳定性标准对其进行解释。 你能给一个提示吗?