This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:4kW、来自 ucc28180

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617678/ucc28180-4kw-from-ucc28180

部件号: UCC28180
主题中讨论的其他器件: UCC28070

尊敬的 TI:

输入单相 230Ac 50Hz ,我们想使用(模拟)PFC IC 为 4.5kW 解决方案所以我们可以使用 UCC28180 ,如果没有,那么请建议如果有其他。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Engindi:

    如果控制信号缩放正确、则控制器应该可用、但建议在功率高达 3.5kW 级别的情况下使用该控制器。 有关采用此控制器的 3.5KW 参考设计、您可以在 TIDA-00779 参考设计| 德州仪器 TI.com 中找到详细信息。 您在较低负载水平下可能遇到一些解决问题的程度如何。 我们有一个交错式 CCM 控制器 UCC28070、您也可以查看该器件、该器件应该更适合您的功率等级。
    谢谢
    Sanchayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、在询问后、我找到了 UCC28070、并开始向前发展。 如果您能提供任何 BOM、原理图、布局指南和 Excel 工作表、我将不胜感激。 这将帮助我更快地了解 IC 和产品开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,如果你可以提供任何关于 DSP 程序的 PDF 有源 PFC ,如维也纳三相和任何单相为最佳效率, PF 和 THD 指南。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Engindi:
    对于数字 PFC 设计、您可以查看 TIDA-010203 参考设计|    德州仪器 TI.com 和 TIDA-010257 参考设计|德州仪器 TI.com。 此外、对于您可以 在  适用于 UCC28070 的 TI 参考设计库中查看的任何 TI 参考设计、您可以从 SLUC114 计算工具|德州仪器 TI.com 开始使用设计计算器
    谢谢
    Sanchayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,订购 IC 样品,一旦原理图和布局就绪,我将与您分享验证,请分享邮件 ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Engindi:
    请随时通过我们的现场团队联系我们、或通过 e2e 门户提问。
    谢谢
    Sanchayan