This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82901:TPSM82901 查询

Guru**** 2768145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618343/tpsm82901-tpsm82901-inquiry

器件型号: TPSM82901

TPSM82901 查询

TPSM82901 的软启动 (TSS) 上升时间是否是指输出电压从 0%上升到 100%所需的时间?

还是从 10%到 90%所需的时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该参数是从输出电压的 0%变为 100%所需的时间。

    此致、

    Usha。