This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:使用 TPS63700 逆变器时需要进行电源时序控制。

Guru**** 2767425 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV888, INA821, TPS63700, TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617690/tps63700-need-of-power-sequencing-in-case-of-using-tps63700-inverter

器件型号: TPS63700
主题中讨论的其他器件: INA821、TLV888、 TPS65130

您好 TI 支持团队:

我们有由 TLV888 和仪表放大器 INA821 组成的模拟电路、其工作电压为+/–5V。 我们先在电路板上显示+5V 电压、然后使用 TPS63700 生成–5V 电压。 本产品由电池供电、每隔 1 小时左右保持开机/关机状态。 您是否认为需要先通过电源时序为–5V 供电、然后再为+5V 供电、以避免任何看不见的问题(包括电路可靠性)? 或者您认为、如果+/–5V 在几毫秒(可能约为 10ms 至 15ms)的差值内表现出不对称、那就好了?

此致、

JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JK、

    您的问题已自动分配给电源团队。 TPS63700 会产生电压并事先需要输入、因此该器件不可能没有延迟。

    我已将您的问题转发给放大器团队、希望您能很快得到他们的回答。

    如果您需要同时启动两个输出、请查看 TPS65130 和类似器件。

    此致、

    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte、

    好的、应该查看 TPS65130、感谢您将我的帖子转发给相关论坛。 应等待他们的答复。

    此致、

    JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JK、

    只有在时序不合适时、您才需要查看 TPS65130 或类似器件。 请等待、直至您从合适的技术人员那里得到答案。

    此致、

    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    输入 INA821 的输入信号是否会出现在电源电压之前? 如果是这样、输入二极管可能会导通、这可能会导致问题。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    最大输入信号仅为 2mVp-p 至 5mVp-p 振幅、且仅在上电期间存在、但信号来自约 100mtr 或更多电缆、因此可能会有外部噪声/瞬变耦合到电缆中、最终会出现在输入端、无论电源开启/关闭情况如何、这都可能随时发生。 但是、我们在进入 INA821 的连接器输入端有 5V TVS 二极管、但这在断电情况下可能不会太有用。  

    请提供建议。

    此致、

    JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:  

    噪声与实际信号无关。 尽管有某种接地电阻是在没有电源电压时限制外部噪声的好方法。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    明白了、因此应保持相同的+5V 供电方案、TPS63700 生成–5V 电压并在 INA821 输入端使用一些下拉电阻。

    此致、

    JK