This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:需要上拉电阻

Guru**** 2767775 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617695/uln2003a-pullup-resistor-is-needed

器件型号: ULN2003A

7.4.2 电阻负载驱动在驱动电阻负载时、ULN2003A 器件需要一个上拉电阻器来灌入电流并将其用作逻辑高电平。 对于这些应用、COM 引脚可以保持悬空。 我不明白“需要上拉电阻“的含义。 由于输入为高电平、我认为没有必要。您谈论的是不同的通道吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayumi-San:

    这意味着负载的高侧需要连接到电源电压。 换句话说、由于这是低侧开关、XC 引脚为开漏引脚、必须通过负载上拉至电源。

    谢谢、

    Patrick