This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70840-Q1:LM70XX0-CALC:LM70840-Q1:是否需要外部补偿?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618195/lm70840-q1-lm70xx0-calc-lm70840-q1-external-compensation-needed

器件型号: LM70840-Q1

您好、

我想设计一个开关频率尽可能高(在本例中为 2.2MHz) 的)的降压转换器。 下面附加了相应值的 Excel 电子表格。 如果可能、是否可以验证这些值是否有效?

此外、我是否应始终包括外部补偿? 我遵循了外部补偿元件数据表中的公式、但 Excel 电子表格中的值大不相同。

我尝试在这里对文件进行 uplaod、但有一个错误阻止了它被上传。 如果有一封可以转发文件的电子邮件、那会很好。

谢谢您、
Fred

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred

    请尝试上传 ZIP 文件。 如果您仍然遇到错误、请在此处留下您的电子邮件。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的答复。 每当我尝试使用 PC 回复时、我都会遇到此问题、因此我正在使用手机回复。 我是否可以通过消息连接并向您发送文件?

    谢谢、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred。

    只需在此处留下您的电子邮件。 我删除您的电子邮件地址。  

    -El  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的私人电子邮件地址。

    由 EL 删除

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、我们将其离线。 我很快会通过电子邮件回复您。
    - EL