This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:内部 VREF1 压降

Guru**** 2768375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618029/bq76952-internal-vref1-drop

器件型号: BQ76952

在 BQ7695202 中、内部 VREF1 在继电器关闭时间和 EMI 测试期间下降、该行为是随机的。

在这里、我们未使用内部 LDO、而是让 BREG、REGIN、REG1 和 REG2 引脚悬空 (NC)。

请注意、引脚悬空会导致问题。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syed、

    EMI 可能很难确定 、因为它可能 来自与滤波器设计、PCB 布局、所选元件等相关的系统级问题  

    请遵循  表 16-3. 端接未使用的引脚  引脚时可以从我们的数据表中搜索到数据表中的值。 REG1 和 REG2 引脚应该保持悬空。 进行以下更改后、您能看一下这是否有帮助?  

    此致、
    Alexis