请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM70XX0-CALC
您好、
我想设计一个开关频率尽可能高(在本例中为 2.2MHz) 的)的降压转换器。 下面附加了相应值的 Excel 电子表格。 如果可能、是否可以验证这些值是否有效?
此外、我是否应始终包括外部补偿? 我遵循了外部补偿元件数据表中的公式、但 Excel 电子表格中的值大不相同。
我尝试在这里对文件进行 uplaod、但有一个错误阻止了它被上传。 如果有一封可以转发文件的电子邮件、那会很好。
谢谢您、
Fred