This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:关于用于精密信号调节的<10mV 纹波负电源。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63700, TPS60402, LM2776, TPS7A30, LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615003/lm2776-regarding-10mv-ripple-negative-supplies-for-precision-signal-conditioning

器件型号: LM2776
主题中讨论的其他器件: TPS7A30、TPS63700 、TPS60402

您好 TI 支持团队:

我们使用增益约为 500 的精密信号调节电路放大 2mV 信号。 我们需要运算放大器的负电源。 我偶然发现了 LM2776、但 LM2776 的仿真结果表明、在 20kHz、5mA 负载为–5V 时、纹波为~100mV。 现在、5mA 是电路板中负电源的预期负载。 100mV 会因 PSRR 而降低输出、因此是否有更好的方法与 TI 一起生成 具有~10mV 纹波和~μ A 5mA 负载电流的反相电源? 我们的电路板中提供了+5V 电压。

此致、

JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JK、

    使用 LM2776 时、它可能具有挑战性...  

    您还看过我们的 LDO 产品系列吗?

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    是的、我已经查看了 TI LDO。 那么、您在这里的建议是什么?

    此致、

    JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JK、

    您可以包含 TPS7A30 稳压器、并在输出端放置一个 10nF 降噪电容器来提高 PSRR。

    此致、

    丹尼尔·埃斯帕尔扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    感谢您推荐 TPS7A30。 除了 TPS7A30 外、TPS63700 还能否成为在 5mA 到 10mA 负载电流下具有接近 10mV 纹波的解决方案? 请提供建议。  

    此致、

    JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JK、

    TPS60402 可能是一个更好的选择、因为开关频率为 50kHz、这完全处于 LDO 的带宽范围内。 在 50kHz 时、 如果安装 10nF CNRSS 和 10uF 输出电容器、则 LDO 的 PSRR 约为 50dB。 TPS60402 的输出纹波在 20mvp-p 下指定、而对于 LDO 的 PSRR、衰减约 50dB 的预期纹波应小于 1mvp-p

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    实际上、 根据所附的图、我只是想使用具有较小纹波的独立(不带 LDO)TPS63700。 我认为 TPS63700 在输入电压为 5V 且具有 5mA 负载时可提供接近 10mVp-p 的电压。 你的想法..

    此致、

    JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JK、

     如数据表中所示、20mA 时的纹波似乎接近 10mV、因此这可能是您的应用的一个可能选择。 您可能需要考虑的另一个器件是 LM27762:

    此致、

    丹尼尔·埃斯帕尔扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    感谢您提出 LM27762。 我们将考虑 LM27762/TPS63700。 感谢您的支持。

    此致、

    JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JK、

    不用客气。

    此致、

    丹尼尔·埃斯帕尔扎