This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933P:申请审查 5V、3A 降压稳压器保护设计

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617845/tps62933p-request-for-review-of-5v-3a-buck-regulator-protection-design

器件型号: TPS62933P

尊敬的 TI 支持团队:

我打开此查询是为了请求您的技术审核和指导。

请查看随附的基于 TPS62933PDRLR 器件的 5V、3A 降压稳压器设计原理图。 除了标准参考设计外、我们还实施了保护电路来提高电源可靠性。

我们恳请您查看所附的原理图、并提供有关设计稳健性和可靠性的反馈、尤其是在电源保护方面。 如果任何连接不正确、还应提供建议。

此外、由于本产品将在高噪声和高振动环境中运行、我们希望您提出建议、以便了解是否应考虑使用任何额外的保护电路或滤波电路来提高长期可靠性和性能。

提前感谢您的支持。 我们期待着您的宝贵建议。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    原理图看起来没有问题!

    如果您对此查询没有其他问题、请将该主题标记为已解决。

    此致、
    Vidhi