This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:非离线 QR 反激拓扑需要大容量

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617067/ucc28600-need-for-large-cbulk-for-non-offline-qr-flyback

器件型号: UCC28600
主题中讨论的其他器件: LM5023

您好、

我想在非隔离和非离线 QR Flygback 转换器设计中使用 UCC28600。 使用 QR 模式反激式拓扑的原因是 d.c 输入电压范围在 16V 至 180V d.c 之间、OAD 范围在 0.01A-1A 之间变化。

但是、UCC28600 的 Excel 设计表 (SLUC113 修订版 E) 定义了一个大型散装、传统上由市电供电的离线转换器需要它。

不过、我的设计将由不同尺寸的铅酸电池供电、输入电压范围为 16V 至 180V。

那么、我想知道从纯稳定的 d.c 电压提供反激式转换器时是否仍然需要较大的 CBULK?

我尝试使用 LM5023 在 TI 电源 WebBench 中进行一项设计、在该设计中、输入电容器的计算结果仅为 2.2uF。

如果不需要 Cbulk、应如何在 Excel 工作表 SLUC113 中处理此问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronny:  

    最大输出功率是多少?

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、最大输出功率为 3.8W。

    BR

    Ronny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronny:

    通常、对于直流输入电压、建议使用 1.5 μ F/W 至 2.5 μ F/W 的大容量电容、其中瓦特为输入功率。 此外、通过另一种方法、您可以根据输入电压纹波来计算大容量电容。

    Cbulk=i*dt/dv、其中 i 是放电 CBULK 电容的电流(大致为负载电阻上的峰值电压)、Δ t 是电容器通过电阻负载放电的时间。  

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的意见。

    但我的问题针对的是 USS28600 设计计算 Excel 工作表 SLUC113。 对于我的特定设计、Excel 工作表计算出的输入电容器为 680uF、但同样需要使用该值来使输入电压平滑、该电压是 50/60Hz 的全波接收交流电压。  
    如果我在我的 Excelsheet 中输入了 10uF ,我会在不同的单元格中得到很多“无效“值。  

    因此、我是否应该为输入电容输入一个非常高的值来获得一个计算得出的“实际最小体电压“、该电压应尽可能接近我的最小输入 d.c 电压 16V?

    我附上了 UCC28600 Excel 工作表、其中输入了输入电容器的“理论值“、即 1000000uF、得出的实际最小体电压为 15.991V、非常接近我的最小电源输入电压 16V 直流

    BR

    e2e.ti.com/.../UCC28600-Design-Calculator_5F00_slvc104j.xls

    Ronny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronny:  

    但我的问题针对的是 USS28600 设计计算 Excel 工作表 SLUC113。 对于我的特定设计、Excel 工作表计算出的输入电容器为 680uF、但同样需要使用该值来使输入电压平滑、该电压是 50/60Hz 的全波接收交流电压。  
    如果我在我的 Excelsheet 中输入了 10uF ,我会在不同的单元格中得到很多“无效“值。  [/报价]

    TI.com 上的设计计算不是针对直流输入电压进行的。 如果您愿意将其用于直流输入、则计算大容量电容无效。 但是、您可以忽略大容量电容计算并输入输入电压 Vin/sqrt (2) 并使用其余的计算。

    谢谢

    此致

    Anita  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    BR

    Ronny