This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:对电气和开关特性的查询

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617516/lm7310-inquiry-on-electrical-and-switching-characteristics

器件型号: LM7310

尊敬的 TI 团队:

我们使用了 LM73100RPWR 初始化器件、并希望对其进行验证 电气特性 开关特性

请告知是否有 电路修改 都必须符合数据表中提到的规格。 例如、条件、如 RL = 100Ω COUT = 1 µF 均已在数据表中引用 — 请确认我们的设计是否必须严格遵循这些条件,或者偏差是否可以接受。

此外、我们还要求您提供有关的指导 建议的程序 在电路板级别验证我们设计的电气和开关特性。

原理图已通过下面的驱动器链接共享、以供您参考。

https://drive.google.com/drive/folders/14K0ikPZfNxBMe4qUkvfstFeFKArtG32a?usp=drive_link

 

此致、

Rajarathinam E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rajarathnam

    您能将原理图以 PDF 格式发送吗、因为我们不能通过 Google Drive 访问 TI 外部的任何文档

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sailendra

    请找到随附的文件

    Load_SW_sch.docx


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajarathinam:

    请告知是否有 电路修改 都必须符合数据表中提到的规格。 例如、条件、如 RL = 100Ω COUT = 1 µF 均已在数据表中引用 — 请确认我们的设计是否必须严格遵循这些条件,或者偏差是否可以接受。

    这些条件是我们试验并获取数据的实验条件。 您可以根据需要随时配置输出负载条件、因此需要检查绝对最大额定值和建议运行范围的部分来验证原理图中电压和电流额定值

    您可以使用我们的 EVM 用户指南、其中包含使用各种保护实验来对器件进行实验的步骤  

    此致、

    Sailendra