This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7E66-Q1:需要有关 PSRR 的其他信息

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7E81-Q1, TPS7E66-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617420/tps7e66-q1-need-additional-info-for-psrr

器件型号: TPS7E66-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7E81-Q1

您好团队、客户需要 PSRRR 的其他信息。

我们是否有 40kHz 和 20MHz 下的 PSRR 图表?

请您将其添加到数据表。

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josef、

    由于器件相似之处、TPS7E66-Q1 将与 TPS7E81-Q1 具有相同的 PSRR 图、请参阅下面的屏幕截图

    预计在添加“典型特性“部分(通过 RTM)时、它会显示在数据表中。

    遗憾的是、这些图只出现在 10MHz 上。 查看字符数据、得出的值没有超过该值。 如果 20MHz 至关重要、我们需要 等到我们得到第一个 EVM 样片才能进行基准测量。  

    此致、

    Gregory Thompson