This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2:在执行学习周期步骤后、学习状态位未更新为 5

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612261/bq40z50-r2-bq40z50-r2-learning-status-bit-not-updating-to-5-after-following-learning-cycle-steps

器件型号: BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

很棒的团队!

我怀疑我的学习周期可能有问题,因为在充电 — 静息-放电 — 静息过程中进行了无数次尝试和花费时间后,我无法看到学习状态位变为 5。 我附加了我的配置和在生成 chem ID 时生成的其中一个日志文件。 您能看一下并提供建议吗?

电池和负载规格:

  1. Nitecore nl1835lthp 的 2S1P 包
  2. 恒流负载与 C/5 = 700mA 的标准放电电流一起使用
  3. 单节电池规格 https://charger.nitecore.com/product/nl1835lthp

Battery chemID 生成日志:CHG_DSG_LOGS_NEW (1).log 
数据存储器参数: latest_parameter.gg.csv 

到目前为止已完成的步骤:

  1. 将电池放电至 6.0V、并将学习状态位设置为 4
  2. 发出 0x21 命令(IT_Enable 按钮)、然后发出 0x41 命令(RESET 按钮)。 此时、 放电 FD->1 后的 VOK ->1,RDIS->1。
  3. 休息 5 小时:VOK ->0,RDI->0,REST->1
  4. 通过充电器为电池充电、充电器提供恒定电流 、直至电池充满 FC 被设置。 它会在达到 8350mV 时自动终止。
  5. 将其保持静止一段时间、直到 REST 位再次激活(我学到了这表明它获得有效的 QMax 读数)。 在我看来、这允许更新阻抗表。 但是、Learned Status 位卡在 4。 它从不更新到 5. 这是否意味着它尚未捕获到合适的 Qmax?
  6. I discharge 使用低至 6.0V 的恒定负载 700mA (C/5)、并终止放电过程
  7. 系统会再次休息一段时间、直到 REST 位再次激活、并且学习状态不再发生变化。 仍为 4。
    充电和放电时的电池状态
    充电电压为 8350mV、关断时会达到 8100mv
    放电 6000mv、关闭时变为 6300mV

    问题:

    1. 您能否先验证我的配置是否正确?
    2. 您能否查看日志并告诉我解决学习状态情况的任何问题?
    3. 如果上述内容不正确、请建议采取正确步骤?

如果您想了解有关日志或任何其他参数等的更多具体信息、敬请告知。

 

谢谢你们!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、…Ω 谢谢你、Alan!!
    在我赶上最后期限后、您能跟进一次吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Predish、

    您是否使用了 GPCCHEM 工具来确定应用的最佳 ChemID 匹配?

    我在 ChemID 数据库中找不到您的电池。

    GPCCHEM 应用软件和框架|德州仪器 TI.com