Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM
器件型号: BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM
很棒的团队!
我怀疑我的学习周期可能有问题,因为在充电 — 静息-放电 — 静息过程中进行了无数次尝试和花费时间后,我无法看到学习状态位变为 5。 我附加了我的配置和在生成 chem ID 时生成的其中一个日志文件。 您能看一下并提供建议吗?
电池和负载规格:
- Nitecore nl1835lthp 的 2S1P 包
- 恒流负载与 C/5 = 700mA 的标准放电电流一起使用
- 单节电池规格 https://charger.nitecore.com/product/nl1835lthp
Battery chemID 生成日志:CHG_DSG_LOGS_NEW (1).log
数据存储器参数: latest_parameter.gg.csv
到目前为止已完成的步骤:
- 将电池放电至 6.0V、并将学习状态位设置为 4
- 发出 0x21 命令(IT_Enable 按钮)、然后发出 0x41 命令(RESET 按钮)。 此时、 放电 FD->1 后的 VOK ->1,RDIS->1。
- 休息 5 小时:VOK ->0,RDI->0,REST->1
- 通过充电器为电池充电、充电器提供恒定电流 、直至电池充满 FC 被设置。 它会在达到 8350mV 时自动终止。
- 将其保持静止一段时间、直到 REST 位再次激活(我学到了这表明它获得有效的 QMax 读数)。 在我看来、这允许更新阻抗表。 但是、Learned Status 位卡在 4。 它从不更新到 5. 这是否意味着它尚未捕获到合适的 Qmax?
- I discharge 使用低至 6.0V 的恒定负载 700mA (C/5)、并终止放电过程
- 系统会再次休息一段时间、直到 REST 位再次激活、并且学习状态不再发生变化。 仍为 4。
充电和放电时的电池状态
充电电压为 8350mV、关断时会达到 8100mv
放电 6000mv、关闭时变为 6300mV
问题:
- 您能否先验证我的配置是否正确?
- 您能否查看日志并告诉我解决学习状态情况的任何问题?
- 如果上述内容不正确、请建议采取正确步骤?
如果您想了解有关日志或任何其他参数等的更多具体信息、敬请告知。
谢谢你们!!