This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3820:TPS3820-33 — 在初始 MCU 编程期间强制 RESET 为高电平

Guru**** 2813625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3820, TPS3828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616285/tps3820-tps3820-33---forcing-reset-high-during-initial-mcu-programming

器件型号: TPS3820
主题: TPS3828 中讨论的其他器件

您好、

我们使用 TPS3820-33 作为外部看门狗。
WDI 直接连接到 MCU GPIO。

在生产编程期间(在加载固件之前)、GPIO 状态未定义、看门狗超时、将 RESET 置为有效。
对于刷写、需要复位才能保持高电平。

我们正在考虑在 RESET 上添加一个测试点、并在编程期间通过 10k 电阻器将其驱动至 3.3V(以覆盖看门狗复位)。

在 TPS3820 可能将 RESET 驱动为低电平((~μ A 0.3mA 冲突电流)时、从外部将 RESET 强制为高电平到 10k 是否安全?
如果没有、在对 MCU 进行编程之前使 RESET 保持释放状态的建议方法是什么?

6bdcb61a-cf8c-4bb5-92a8-a7d2dac6b0cb.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Idan:

    如果目标是在 MCU 编程期间禁用看门狗功能、则 WDI 需要进入高阻抗状态或至少 100k Ω 的阻抗。 如果 GPIO 在编程期间变为低阻抗、我建议放置一个 2 引脚接头、断开 WDI 与 GPIO 或串联晶体管的连接、以确保看门狗被禁用。  

    Jesse   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    感谢您的答复。 如果我将 TPS 更改为 TPS3828(开漏)该怎么办 — 我的解决方案可以正常工作吗?

    谢谢

    Idan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Idan:

    TPS3828 与 TPS3820 属于同一系列、具有相同的行为。

    Jesse