This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF34-Q1:较高负载电容下的行为

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: REF34-Q1, REF50E, REF31-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617129/ref34-q1-behavior-at-higher-load-capacitance

器件型号: REF34-Q1
主题中讨论的其他器件: REF50EREF31-Q1

尊敬的 TI-TEAM:

在 REF34-Q1 的 EC 中、您指定的最大允许负载电容为 10uF。

(1) 是否存在可以增加允许负载电容的边界条件? 您可以假设负载电流低于 2mA(包括负载电流突变)。

(2) 如果我增大负载电容(例如,增加到 100uF)、可能会发生什么情况?

(3) 您建议使用什么电容来驱动负载电容(例如 100uF)而不会变得更差?

如果您能帮我解决这个问题、答案会很好。

此致、

Steffen

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    输出负载电容是保持输出电压稳定所必需的。 无论负载电流条件如何、都不建议超出 10µF 限制的幅度与 100µF 一样大、也处于数据表规格 (±10mA) 范围内。 要驱动高于 10µF 的任何电容水平、我建议在 REF34-Q1 的输出端使用缓冲器。 您可以考虑以下其他一些器件: REF50xxA-Q1 可以支持高达 50µF 的负载。 如果可以考虑非汽车器件、REF50E 可支持高达 100µF 的负载电容。

    您能否提供有关为什么 100µF 负载由 REF34-Q1 驱动的更多应用详细信息?

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jackson、

    由于基准输入与电容器的要求并联在一起、因此有必要使用容性负载。

    我想知道两件事:

    (1) 不稳定输出的预期行为具体如何? 那么、是否存在任何边界条件、在这些条件下、不稳定输出将在一段时间后变为稳定?

    (2) 您是否有推荐的电路作为驱动高容性负载(例如 100 μ F 或更高)的输出缓冲器? 如果是、您能分享吗?

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    (1) 对于不稳定输出、预期行为的确切程度如何? 那么、是否存在任何边界条件、在这些条件下、不稳定输出将在一段时间后变为稳定?

    我们未定义数据表中指定的 REF34-Q1 0.1µF 至 10µF 负载之外的行为。

    [引用 userid=“676294" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617129/ref34-q1-behavior-at-higher-load-capacitance/6234433 ](2) 您是否有用于驱动高容性负载(例如 100 μ F 或更高)的推荐电路作为输出缓冲器? 如果是、您能分享吗?

    对于 100µF 负载、我建议使用以下选项:

    1、REF50E:在负载高达 100µF 时保持稳定

    2.两个 REF50xxA-Q1:每个 REF50xxA-Q1 稳定至 50µF

    3. REF31-Q1:如果 使用的电容器具有至少 0.5Ω 的 ESR、则在高容性负载下可保持稳定(有关更多详细信息,请参阅数据表)

    4.REF34-Q1 +缓冲器:我建议使用此类配置(其中 VIN 是 REF34-Q1 的输出电压):

    也就是说、100µF 负载相当大、因此稳定运算放大器输出至关重要。 如需了解更多相关信息、请 访问:https://www.ti.com/lit/ta /sszt999/sszt999.pdf 

    如果有汽车版本的 REF50E、该版本是否适用于您的应用?

    谢谢、

    杰克逊