This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:REGIN/BAT 上电时序和警报上拉要求

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617496/bq34z100-regin-bat-power-up-timing-and-alert-pull-up-requirement

器件型号: BQ34Z100

您好、

我们将在单节锂离子电池应用中使用 BQ34Z100、并想确认关于引脚使用和建议实施的两点。

  1. REGIN/BAT 上电时序
    在我们的设计中、REGIN(由 3.3V 供电)和 BAT(转换后的电池电压输入)在上电时可能大致同时上升。  REGIN 和 BAT 之间是否有任何必需或建议的上电序列/时序?  
  2. ALERT 引脚(开漏)上拉和使用
    ALERT 输出是否 为开漏? 如果需要、是否需要外部上拉电阻器?

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan