This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:2S2P 锂离子电池包的原理图审阅

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610511/bq76905-schematic-review-for-2s2p-li-ion-battery-pack

器件型号: BQ76905
Thread 中讨论的其他器件: BQ25792

您好:

我目前正在使用 BQ76905 设计 2S2P 锂离子电池包。

我现在已经完成了原理图、在进行布线之前、我非常希望进行原理图审阅。

设计概述:

  • 电池配置:  2S2P 锂离子电池

  • 最大充电电流:~μ A 5A

  • 最大放电电流:~μ A 主题

我对将 BAT_1P(BAT 引脚网络)连接到 BQ76905 不完全有信心  

更笼统地说、我也欢迎:

  • 对原理图的任何备注或意见

  • 在低电芯数 (2S) 配置中使用 BQ76905 时需要注意的事项

  • 提高稳健性、可靠性或可制造性的可能改进或最佳实践

原理图验证完毕后、我计划继续执行  PCB 布局 、我很乐意稍后为分享布局  布局审查

此外、BQ76905 是否是与 BQ25792 充电器配合使用的理想器件?  

SCH_CHARGER_MASTER_INDICE_1.pdf 

提前感谢您的时间和支持。

此致、

Thomas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我想跟进我的上一篇文章。

    此后、我完成了第二次原理图修订并最终确定了 PCB 布局。

    在订购原型之前、我非常感谢您对以下方面的支持:

    •验证更新后的原理图

    此外、我想确认以下几点:

    •BQ76905 是否适合与采用 2S 配置的 BQ25792 充电器配合使用?
    组合这两个器件时、是否有任何特定的预防措施或建议设置?

    示意图: e2e.ti.com/.../SCH_5F00_CHARGER_5F00_BQ76905.pdf

    非常感谢您的时间和支持。

    此致、
    Thomas