This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:特定条件下的 Rdson 电阻

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617670/tps25981-rdson-resistance-at-the-specific-condition

器件型号: TPS25981

您好的团队、

以下特定条件的 Rdson 电阻是多少?

条件:

输入电压:3.3V

输出电流:10A

我的客户 也想知道特定条件下的最小 Rdson 电阻。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

     RDS ON 与负载电流成反比。

    从上述数据表数据、

    特定条件下的最小 Rdson 约为 6 欧姆。

    谢谢、

    异位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hemanth-san、

    感谢您的答复。 我知道 RDS ON 与负载电流成反比。

    您是否拥有可证明我特定条件下最小 RDSon 约为 6M Ω 的数据?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    在上面的快速说明中、您可以看到 Iout = 3A、客户的 Iout = 10A 的条件、从该数据点我们可以明确地说 RDSon min 小于 6 欧姆。

    谢谢、

    Hemanth.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hemanth-san、

    感谢您的答复。 我想知道最小 Rdson 电阻的确切值。 根据图 7-2、最小 Rdson 电阻为 5.6m Ω 或 5.7m Ω。 你怎么看?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    告诉我一件事、客户的工作环境温度是多少?

    如果 Ta = 25、则客户特定条件下的 Ron 最小值为 5.78m Ω

    谢谢、

    Hemanth