This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:功率耗散

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617292/tps54302-power-dissipation

器件型号: TPS54302

尊敬的团队:

您能否确认关于 TPS54302 中的功率耗散问题。 仿真显示、只要存在功耗、就可以使用约 371mW。

在封闭的 MS 盒中、我的环境温度约为 65~75°C。 此 IC 是否会在该环境下持续提供 5V @ 5W? 此外、相同的 15V @ 9W IC、并且我的输入电压为 24V DC。  

第一个 IC

Vin = 24V

VOUT = 5V

功率= 5W

第二个 IC  

Vin = 24V

VOUT = 15V

功率= 9W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    我们将检查并重新开始测试。

    令人遗憾的是、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    是的、IC 仍可在 75°C 下工作、提供 5V、5W 输出和 15V、9W 输出。 不会出现任何散热问题。

    此致、

    Usha。