This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:BQ41Z90 固件上载

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615150/bq41z90-bq41z90-firmware-upload

器件型号: BQ41Z90
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

您好:

我已经收到使用 BQ41Z90 的定制电路板的第二次迭代、并且无法使用 EV2400 接口成功上传固件。

设置:

  • BQStudio 版本:1.3.128(最新版本)
  • EV2400 固件:0.32(最新版本)

我遵循了以下 E2E 主题中概述的过程: BQ41Z90:无法在 BQ41Z90 上对固件进行编程 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

尽管遵循了建议的步骤、固件编程仍然会失败。 我随附了一个 zip 文件 (2026年02月09日。zip)、其中包含详细的屏幕截图、逻辑分析仪捕获结果以及两个介绍每个图像的自述文件。

观察到的行为

I2C 模式:

  1. BQStudio 在地址 0x16 处检测到器件。
  2. 在 BQStudio 中、写入字命令 0x0F00 将失败 (“器件无确认“)。
  3. 逻辑分析仪确认总线上实际上没有传输任何命令。

SMBus 模式:

  1. BQStudio 未检测到器件(自动检测显示“None")“)。
  2. 相同的 0x0F00 写入字命令被 BQStudio 接受并在总线上传输(由逻辑分析仪确认)。
  3. FlashStream 编程似乎已成功完成(进度条完成并报告“Operation executed successfully“)。
  4. 但是、之后不会自动检测器件、因此无法读取。
  5. 有时、BQStudio 在 FlashStream 窗口中点击“Program"后“后立即崩溃。

对于 I2C 模式下的通信故障可能由什么原因导致、以及为什么显然成功的 FlashStr eam 编程不会导致功能正常且可检测的器件、我非常希望提供任何指导。

提前感谢您的支持

 

2026年02月09日.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢文件! 您的流程显示正确。 只有 SMBus 适用于该器件。

    您要刷写哪个固件版本?

    您正在使用的商品上的顶部标记是什么?

    请注意、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1261.bq41z90_5F00_v0_5F00_02_5F00_build_5F00_8。sig.enc.bq.zip

    尊敬的 Diego:

    希望大家都好。

    请查找所附的我正在尝试刷写的固件。

    标识:

    PQ41Z90A0
    57WG4
    AJEZ

    此致
    Marco Moller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    您是否有要联系的 TI FAE?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    是的、我该联系他吗?

    如果你能找到一个解决方案或知道一个,我将监视这个线程,如果我最终找到一个自己,我也会在这里发帖。

    此致
    Marco Moller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    我们收到了几块带有标识的电路板、

    PQ41Z90A0
    49WG4
    A6CE、

    它们似乎运行良好。

    我想知道为什么会出现这种情况、但我希望这些信息有所帮助。

    此致
    Marco Moller