This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:过流事件期间、dVdt 电容器对 nFAULT/IMON 时序的影响

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616591/tps1663-dvdt-capacitor-impact-on-nfault-imon-timing-during-overcurrent-event

器件型号: TPS1663

您好、

我对更改 dVdt 引脚电容器 (CdVdt) 时的 TPS16630RGER 行为有一个疑问。

背景

  • 器件:TPS16630RGER

  • 我们使用 dVdt 引脚电容器来控制输出斜坡。

  • 为了创建过流/短路事件、我们在启用器件的情况下将负载/输出短接至 GND(使用外部开关/短路点)。

观察

当我们更改 CdVdt 时、nFAULT 置位和 IMON 的时序(相对于过流开始时)会发生显著变化。

  • 用例 A:CdVdt = 1000 pF

    • 过流开始后、在~0.70ms(从过流启动边沿到 FLT#/IMON 变化之间测量)后发生 nFAULT/IMON 转换。

  • 用例 B:CdVdt = 0.1 µF

    • 过流开始后、nFAULT/IMON 转换会在~25ms 后发生(与上述测量定义相同)。

因此、增加 CdVdt 会使观察到的 nFAULT/IMON 响应明显变慢。

问题

  1. CdVdt 值是否会影响从过流开始到 nFAULT/IMON 响应的延迟?

    • 如果是、您能否解释一下该机制(例如 dVdt 是否影响内部故障滤波/消隐、ILIM 检测路径,或者器件如何将事件归类为热短路与软短路)?

  2. 关于内部保护时序:
    从数据表的时序图/参数 (tFASTTRIP (dly)) 可以理解为、一旦满足过流阈值条件、内部保护操作(快速跳变/FET 关断决策)就会在 tFASTTRIP (dly) 之后开始。

    • 内部保护操作由 tFASTTRIP (dly) 控制并且不受 CdVdt 影响是否正确?

    • 或者、当器件识别到故障情况/开始 tFASTTRIP 计数 (dly) 时、CdVdt 是否间接移位?

谢谢你。

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor

    1. dVdt 在启动期间控制压摆率。 因此、只有浪涌电流会基于压摆率。

    2.Cdvdt 对 tFASTTRIP 没有任何影响  (dly)

    您能分享一下波形吗?

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我是 Conor 的同事。 感谢您确认 dVdt 仅控制启动压摆率并且不影响 tFASTTRIP (dly)。

    然而、当我们将 CdVdT 从 1000 pF 更改为 0.1 µF 时、从过流开始到 nFAULT 和 IMON 转换的延迟显著增加、从大约 0.7ms 增加到大约 25ms。

    µs tFASTTRIP (dly) 指定在 μ s 范围内、因此我们假设观察到的 ms 级差值与快速跳变操作本身无关、但可能与 IOL(电流限制调节)或功率限制控制等另一种工作模式有关。

    可能会增加 CdVdT 间接影响:

    • 快速跳变模式和 IOL 模式之间的转换条件是什么?
    • nFAULT 置位时序机制?
    • 由于 VDS 持续时间较长而进入功率限制控制?

    对于根本原因分析、您能否建议我们应重点验证哪种内部机制?

    谢谢、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 O.H、

    我将与内部团队核实、然后回来。

    谢谢

    Amrit