This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:LM51561 是否适用于两相 180°交错升压?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51561, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617108/lm51561-is-lm51561-suitable-for-2phase-180-interleaved-boost

器件型号: LM51561
主题: LM5122 中讨论的其他器件

大家好

我正在使用两相 180°交错升压理念、旨在集成到系统板中

输入电压:48VDC +/–5%

输出电压:128VDC +/–1.5%

输出电流:0-2ADC

我正在寻找出色的 IC PWM 控制器、即峰值电流模式

LM51561 是否适用于带外部 Syncro?  我将其用于单级升压和单级 SEPIC、我赞赏频率抖动/易于使用/小包装/低成本

如果合适:

  • 您能给我提供有关时钟 Syncro 电路的信息吗? 请考虑不需要 UVLO 功能、但也没有可用于 Syncro 的 UC 输出(需要添加一些逻辑门电路?)
  • 您能给我提供有关如何管理输出电压 FB 和控制环路的信息吗? COMP 输出是并联的? 两个 IC 的 FB 电压?

负值情况下:使用的最佳电流模式 IC 是什么?

提前感谢

Marco