This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:是否可以使用 SUP 和 GND 之间串联的两个超级电容器?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618719/tps61094-can-two-supercaps-connected-in-series-between-sup-and-gnd-be-used

器件型号: TPS61094

大家好:

我的一位客户考虑将 TPS61094 用于下一款产品。

此时、他们有以下问题。
请你给我答复。

【他们的条件】

Vin 5V、Vout 5V、Io = 1.2A。
1.关于超级电容器配置
  能否使用在 SUP 和 GND 之间串联的两个超级电容器?

2.关于备份时间计算
   您是否有计算备份时间的工具或公式?

3. 关于输出电流
   使用一个超级电容器 (2.7V) 时、是否可以输出 5V/1.2A?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    1.对于器件 2 个串联的超级电容器,看起来像一个具有较高串联电阻的超级电容器,因此如果允许将超级电容器串联配置,可以将 2 个串联并将其充电至更高的电压。 但是、如上所述、您需要与超级电容器供应商确认是否可以将它们串联、因为如果电阻不同、电荷可能不会在它们之间均匀分配。

    2.我们有这个用于电池寿命估算的 MATLAB 文件、但我认为它不包括超级电容器: SLVC808 计算工具|德州仪器 TI.com

    3.是的,您可以使用一个 2.7V 的超级电容器,并使用升压配置中的电路获得 5V 的输出电压。 可能是更好的选择、因为您可以并联电容器、这通常是更好的解决方案。

    此致、
    Brigitte