This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288EVM-064:带 TPS61288LRQQR 的 EVM

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61288EVM-064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618119/tps61288evm-064-evm-with-the-tps61288lrqqr

器件型号: TPS61288EVM-064

尊敬的支持团队:

TPS61288EVM-064 是否包含 TPS61288RQQR?
是否有带 TPS61288LRQQR 的 EVM?
如果您没有带 TPS61288LRQQR 的 EVM、我可以改用 TPS61288EVM-064 吗?
在这种情况下、我是否需要更改器件?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dice-K 您好:

    用户指南提到了 TPS61288RQQR。

    但两款器件使用相同的封装外形、因此我希望您可以在非 L EVM 上焊接 L 版本。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:
    感谢您的答复。

    我已经明白了。
    如果推荐使用“L"版本“版本、那么如果您有配备 TPS61288LRQQR 的 EVM、会有所帮助。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dice-K 您好:

    我们将考虑这一点。

    此致、
    Brigitte