This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650350-Q1:LC 滤波器输出电容的上限

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650350-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616740/tps650350-q1-upper-limit-of-lc-filter-output-capacitance

器件型号: TPS650350-Q1

您好!

我想使用 TPS650350-Q1 通过 BUCK1 生成 3.3V 电压、通过 BUCK3 生成 1.25V 电压。 现在根据参数 4.6.36 和 4.7.38、转换器的输出电容不应大于 14uF/12uF。 我要使用该电压供电的负载需要大约 10uF 范围内的额外去耦电容。 如何在这种情况下使用 TPS650350-Q1?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

       参数 4.6.36 和 4.7.38 给出了降压稳压器的局部电容器值;  可以使用负载点 (POL) 处的额外电容器。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Phil!

    感谢您的快速答复!

    如果我正确理解数据表、那么 默认情况下会屏蔽过流保护中断、 输出欠压 只会导致转换到警报启动。 当输出上的大容性负载无法在斜坡时间内充满电时、这是否也适用于启动期间?

    除此之外、是否有任何可保证安全的负载电容上限?

    此致!

    Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

      TPS650350-Q1 是一款 GPN;需要 OPN 来检查您列出的这些故障是否会导致警报或其他状态。 是;所有监护仪功能 在启动过程中也适用。 我们看到、 总负载电容 为 22uF(10uF 本地电容+ 10uF POL 电容)作为  安全上限。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Phil!

    很抱歉我问下一个问题、20 μ F 电容不足以满足我的应用需求、我需要 再多一些。 请您 就以下计算提出意见:

    • 正在考虑的转换器:BUCK1
    • 标称输出电压:Vout、nom = 3.3V
    • 最小斜坡时间:T_RAMP、min = 200us
    • 启动期间的最小电流限制:I_lim、min = 1.5A

    C_LOAD、min = I_lim、min * t_ramp、min / Delta (Vout、nom)= 1.5A * 200us/(0.8 * 3.3V)= 113uF

    使用这样的值、我可以很好地工作、并且不会超出 IC 的限制。 未决问题是启动期间最小电流限制的有效性。 您能保证 1.5A 和我的通用方法吗?

    此致!

    Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

     最小电容根据纹波公式计算;通常、高频转换器(此处为 2.2MHz) 通常)通常使用小型陶瓷电容器。  

     有关更多详细信息、请参阅器件数据表部分“7.2.2.1 BUCK1 输出滤波器设计(电感器和输出电容器)“。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Phil!

    由 C_LOAD、min 表示在启动期间具有电流限制的情况下、降压转换器应能够在斜坡时间内充电的最小负载电容。 当然、如果斜坡时间和电流限值大于我在计算中使用的值、则会产生更大的电容。 但是、如果启动期间的实际电流限值低于我的假设值、则我的计算结果过正。

    我的问题是:我可以这样计算电容吗?如果没有、如何计算? 如上所述、我需要 22u 以上。 如果 根本无法做到这一点、我必须寻找另一个降压转换器。

    数据表没有提供这方面的任何有用信息。 它仅提到输入电容可以是无限的、 建议输出 10U、而无需更多数据。

    此致!

    Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

     仅供参考;我们的设计团队针对 BUCK1 良好稳定性 (PM>45 和 gm>15) 进行了仿真、使用 1.5uH 电感器作为输出滤波器和负载 500mA  、并在 650mA / 1A 中使用;32uF 是绝对 800mA。
     如果您的应用需要 Cout>32uF、请使用另一个降压转换器。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Phil!

    非常感谢! 这些信息正是我想要的!

    此致!

    Christoph