This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82901:输出电压调节

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618081/tpsm82901-output-voltage-regulation

器件型号: TPSM82901

TPSM82901SISR 的输出电压调节值是否包括负载和线路调节?
VSET 用于电压设置。
数据表

Vo_Reg 3. 输出电压调节

已选择 VSET 配置。
 –40°C <Tj < 125°C

–1.25%(min)+ 1.25%(max)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    上述规格仅在稳定状态期间适用。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    是否有任何负载/线路调节数据?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    抱歉、我们没有这个 spec....because、具体取决于他们使用的输出电容大小。

    此致、

    Haseen。